注意: This page contains secure information about our products.
查看安全信息注意: 查看授权安全信息,请重新输入密码
登录借助恩智浦MQX™实时操作系统提供的RTOS、TCP/IP和USB协议栈,加速您的设计,助您取得成功。NXP MQX实时操作系统一直广泛用于各种恩智浦处理器,其基于模块化架构的直通式API有助于优化定制应用,并可加以扩展,以支持多样化的应用需求。恩智浦将经过市场验证的NXP MQX实时操作系统与芯片产品相结合,提供结构精简、功能强大的平台,满足硬件、软件、工具和服务的需求。
恩智浦MQX实时操作系统是一款功能完备的实时操作系统,包括MQX内核、TCP/IP协议栈(RTCS)、嵌入式MS-DOS文件系统(MFS)、USB主机/设备协议栈等组件。MQX多任务处理内核提供抢占式调度、快速中断响应、丰富的进程间通信和同步工具。MQX实时操作系统自带外设驱动程序。
MQX v5是根据低成本商用许可条款提供的MQX Classic的扩展产品。
MQX实时通信套件(RTCS) IPv6扩展包含在MQX v5中。
使用图形环境轻松配置应用程序的网络组件。